This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:正在解析CCXML文件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575955/ccs-parsing-ccxml-file

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

 

对于我的一个函数,我需要从LabVIEW中的.CCXML文件读取仿真器名称。

我浏览了几个CCXML文件,观察到仿真器名称存储在以下两个标记的id值中,即“Instance XML_version”和“configuration XML_version”,并且在各个文件中保持相同。 因此,我正在从“Instance XML_version”中读取仿真器名称,目前这种情况很好。 但我想确认这是否是读取仿真器名称的正确标记/密钥。

 

谢谢,此致,

Mano Prabha

ADS验证自动化团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马诺,

    使用<配置>中的ID字段将正常工作。 请注意,如果用户在CCS中更改连接的名称,它将更新“描述”字段,而不是“标识”字段。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢John的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。