请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
IAM在VisionSDK (版本2.11)和tda3x上工作。 我已设置 了Tree_Warnions_is_error=no。 现在,当我编译新插件时 ,我没有收到未定义函数的错误。未定义函数错误现在被视为警告,代码被成功编译。 现在,当我设置Tree_Warnions_is_error=yes时,我收到错误。
例如,函数调用和函数声明在代码内完成,但没有函数定义。设置 Tree_Warnions_a_error=no。禁止未定义的函数错误。 这种不理想的代码编译的原因可能是什么。
谢谢!
Neha