您好,
我们的一位F2.8377万D客户报告了一个问题,即当他们将CPU1和CPU2代码分组并尝试 一起运行时,出现错误。 我重现了此问题,发现 从闪存运行代码时出现此问题。 如果当前PC在CPU停止时指向闪存地址,则使用组选项运行内核时会出现错误。 看起来它无法删除断点(在这种情况下,断点将是HW断点,因为无法写入闪存)并出现错误。 奇怪的是,我只看到XDS510 (来自SD)仿真器出现了这个问题,而没有看到XDS100仿真器(到目前为止只试过这两个)出现了这个问题。
要重现此问题,请使用“controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\v190\F2837xD_Examples_Dual”2837”中的导入“linky_dc”示例
通过XDS510仿真器连接至CCS。 第CPU1和CPU2章如下所示-
连接到两个核心。
将两个项目(CPU1和CPU2)的构建配置更改为*FLASY*,并在CPU1和CPU2上编译和加载相应的.outs。
现在选择"Group1"并单击"run"图标。 您将看到错误。
此致,
Vivek Singh