This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:在“项目属性”中更改堆大小似乎不会在运行期间更改实际大小。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575375/ccs-msp430f5529-changing-the-heap-size-in-project-properties-does-not-seem-to-change-the-actual-size-during-run-time

部件号:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到malloc故障。 在浏览memory.c时,我注意到了这一点 __SYSMEM_SIZE never changes even when I change the Heap size in Project->Properties->Build->MSP Linker->Basic Options->->Set C system stack size.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接程序命令文件中是否有-heap或--heap_size选项?

     在链接程序命令文件中使用-heap或--heap_size选项会覆盖在CCS项目属性中所做的设置。

    Joseph Dobesh 说:
    我注意到__SYSMEM_SIZE never changes even when I change the Heap size in Project->Properties->Build->MSP Linker->Basic Options->->Set C system stack size.

    堆大小是从CCS项目属性中的"Heap size C/C++ dynamic memory allocation (--heap_size,-heap)"设置的,而不是从"set C system stack size (--stack_size,-stack)"选项设置的。

    [不确定您的帖子中是否有拼写错误,或者是否更改了CCS项目属性中的堆栈而不是堆大小]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我指的是堆大小。 看起来就是这样。 谢谢