This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS7安装错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574342/ccs-ccstudio-ccs7-install-error

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 当我安装CCSv7时,它总是在此时停止,并且会显示一个弹出窗口,如下所示。

我尝试过CCSv7的Web安装程序和脱机安装程序,但这两个程序都无法安装在我的PC和笔记本电脑上

我的计算机上没有防病毒的东西

有人能帮我吗?

下面是安装日志

e2e.ti.com/.../20170214225536.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否将/install_logs文件夹的内容压缩到此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然! 我已将其链接到顶部!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的用户名中似乎包含非ASCII字符。 很遗憾,食食食无法处理此问题。 请在您的计算机上创建一个具有管理员权限的临时用户。 为所有用户安装CCS作为该用户。 您应该能够安装。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的人,但问题仍未解决,它在您的PC上解决了吗? 如何实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 它有效!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将安装目录的ccsv7/install_logs*文件夹的内容压缩到此处。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在Windows10 PC上打开了管理员帐户,并在其中安装CCS7。 现在,它完全没有问题。