This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:simple_central_cc2640r2lp_app示例项目不编译,缺少BLE_R2.symbols

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575730/ccs-cc2640r2f-simple_central_cc2640r2lp_app-example-project-doesn-t-compile-missing-ble_r2-symbols

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚从CCS/CC2640R2F开始,示例代码没有编译。   文件夹中没有ble_r2.symbols,lib_linker.cmd和simile_central_cc2640r2lp_stack_library.lib。

我安装了simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22.exe

顺便说一下,本示例的文档在哪里,我看不到树中的任何内容,也不能只搜索源代码就搜索网站?

谢谢。 杰罗姆。

链接>
错误#1.0008万-D:找不到文件"C:/Program/ti/simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_00_22/examples/RTOS/CC2640R2_LAUNCCHXL/blestack/simple_central/ tos/CCS/config/ble_R2.symbols"2640 tos/CCS/config/ble_R2.symbols"
错误#1.0008万-D:找不到文件"C:/Program/ti/simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_00_22/examples/RTOS/CC2640R2_LAUNCCHXL/blestack/simple_centre/tos/CCS/config/lib_linker .cmd"2640 .cmd"
错误#1.0008万-D:找不到文件“D:\Documents/yyyy/ti/simile_central_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/simile_central_cc2640r2lp_stack_library.lib”2640”

...
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接时遇到错误;未生成"simile_central_cc2640r2lp_app.out

>>编译失败
Makefile:178:目标'simple_central_cc2640r2lp_app.out '的配方失败
gmake [1]:***[simile_central_cc2640r2lp_app.ut]错误1.
Makefile:174:目标'All'的配方失败
gmake:***[All]错误2

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    将CC2640r2 SDK安装在默认目录c:\ti。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在将所有文件都重新安装到C:ti,它以前就在那里,目录在那里,但这些文件仍然丢失,我可以从哪里获取它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerome,

       您现在遇到了什么错误。 或者将此信息发布到TI BLE论坛上,以获得更多专家建议。

    - kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kel和Thx给予了我们帮助,
    在相同文件上仍然出现相同错误...
    杰罗姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerome,

    如果您在下面的这些说明中遇到相同的错误,请参阅

    1.我在c:\ti安装了CC2640R2 SDK
    2.我导入到CCS simile_central_cc2640r2lp_app和simile_central_cc2640r2lp_stack_library
    3.首先构建simile_central_cc2640r2lp_stack_library
    4.构建simile_central_cc2640r2lp_app

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kel,解决了问题。
    好的,这肯定是在"简单中心"文档中编写的,以及此示例有什么作用,没有什么作用,如何配置,如何使用它...由于我找不到它,此文档在哪里?
    Thx。 杰罗姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerome,

    我在CC2640R2 SDK文档中阅读了堆栈库的使用。 "C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_1_00_22\docs"。

    您还可以尝试将CC2640R2 SDK的项目0作为学习的起点。 在此处下载。 github.com/.../ble_examples-3.0

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此中心最多可以连接多少台设备? 如何配置?
    如何配置要连接的设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我来看看