This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C66XCODECS:使用脚本控制台API's将.dat文件加载到内存中

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575832/ccs-c66xcodecs-loading-dat-file-into-memory-using-scripting-console-api-s

部件号:C66XCODECS

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试 使用脚本控制台API将.dat文件加载到DDR3寻址到0xb300万。 对于此操作,AM使用loadData API。

当我运行脚本时,收到以下错误:

"无法将3003121664转换为java.lang.Integer。"

我尝试将.dat文件定位到寻址到0x800万的其他内存位置,然后我收到以下错误:

"对于char没有可行的替代项"

请帮我解决这个问题吗?

此致

Prudhvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi

    dat文件需要一个标头,其中包含一些描述该文件的特定数据。 检查以下开机自检:
    e2e.ti.com/.../6.3389万

    此外,如果您尚未执行此操作,请在以下页面的2.1 部分检查命令的语法:
    processors.wiki.ti.com/.../Scripting_Console

    不幸的是,这些命令(loadData,loadRaw,loadCoff等)的错误消息特别困难,而且信息很少。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔