This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM368:CCS7是否支持macOS上的达芬奇器件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572196/ccs-tms320dm368-does-ccs7-support-davinci-devices-on-macos

部件号:TMS320DM368
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

我尝试在我的macOS上的CCS7中安装"达芬奇设备支持",但它显示以下错误:

无法完成安装,因为无法满足某些依赖项
无法在此环境中安装com.ti.ccstudio.davinci.devicesupport.win32.feature.group 1.1 .2],因为其过滤器不适用。

似乎只有Windows受支持。 那么,我的问题是,如何使其在macOS下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    我从未尝试过这种方法,因为CCS的OSX版本目前仅支持微控制器。

    尽管我可以在几个子目录下找到一些较大处理器的二进制文件,但调试服务器引擎和低级仿真设备驱动程序很可能不工作或根本不测试。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    感谢您的回复。

    您(或任何人)是否知道何时支持macOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    这种集成不在路线图上,但为了确保它得到适当的注意,我提出了CCDSK-2512要求。 您可以在下面我签名的链接SDOWP中查看其状态。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔。

    我已经使用MacBook多年了。 如果所有开发工具都可以在macOS中使用而无需切换到Windows VM,这将非常有用。