请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6678 工具/软件:Code Composer Studio
您是否可以使用GEL_Connect连接到Core 0以外的其他内核? 我想连接Core 0,1和2,然后加载相应的.out文件。
我可以开始为Core 0工作。 所以我可以连接并加载gel文件中的所有程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您是否可以使用GEL_Connect连接到Core 0以外的其他内核? 我想连接Core 0,1和2,然后加载相应的.out文件。
我可以开始为Core 0工作。 所以我可以连接并加载gel文件中的所有程序。