This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在调试模式下访问DDR数据引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575561/ccs-access-to-ddr-data-pins-in-debug-mode

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否可以在调试模式下查看64 DDR数据外设引脚的状态? 我阅读了一篇文章,CCS支持调试模式边界扫描中的JTAG,但我找不到硬件寄存器,它向我显示DDR数据或地址外设引脚的状态。

此致,

Alvaro

----------------

DSP:CC6678  

CCSv6

Blackhawk  XDS560v2 STM仿真器  

 

Blackhawk XDS560v2 STM仿真器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔瓦罗

    CCS和XDS类调试探测器不支持边界扫描模式下的JTAG,而仅支持调试模式下的JTAG, 它允许加载代码,运行/停止/步进,放置断点,检查内存等。因此,如果您需要执行引脚验证,则需要第三方的解决方案,如Corellis,JTAG技术,Goepel等

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    因此,调试模式下的边界扫描应该允许我访问DDR数据引脚的状态?

    最佳,
    Alvaro