This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万F:Code Composer Studio安装问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574723/ccs-launchxl-f28027f-code-composer-studio-installation-problems

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用Web安装程序和脱机安装程序安装代码编辑器工作室v6。 但是每次我都收到相同的错误,即任何防病毒程序都已打开,或者下载的文件已损坏,尽管系统中的防病毒程序已关闭。 下面是我的安装日志:

e2e.ti.com/.../6521.ccs_5F00_setup_5F00_6.1.3.0.0034万_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用脱机安装程序进行安装时,是否确保安装到空目录。 如果以前失败的安装中存在任何会导致问题的遗留文件。 请再次尝试脱机安装程序,并将其安装到一个干净的空目录中,如果仍有问题,请告诉我们。