主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
背景:我在一个常规的Bassi上成功地使用了这个带有2.8069万和CCS的仿真器,这是我第一次看到这些特定的错误发生。
当我单击绿色的bug图标进行调试时,我得到了以下信息:
如果我在 NewTargetConfiguration2.CCXML屏幕上看到"Test Connection"(测试连接),我会得到它
因此,基本上Blackhawk USB2000仿真器Pod甚至不会尝试在CCSv6中通信,可能是由于过去几周的CCS更新。 仿真器甚至不开始JTAG扫描,并给出以下错误消息。
- 我创建了一个新的CCXML和一个新的项目,只是为了单独测试仿真器,而不是我的任何项目。 我对两者都有相同的错误。
- 我还尝试了一个新的空工作区。
- 它仅在CCS中。 仿真器硬件和布线"已知良好"。
- “设备管理器”中列举了USB2000
- 并通过bhprobe扫描测试 http://www.blackhawk-dsp.com/downloads/docs/appnotes/BH-Troubleshooting-UG-03.pdf
- 我可以从FlashBurn 4.1 成功地通信和编程2.8069万设备。
- 我已验证Windows Debugger Initialization Error - Code Composer Forum - Code Composer Studio - TI E2E Community未将屏幕截图中的参考文件“标记为隐藏”
- 我已从CCS帮助菜单重新更新以确保所有组件都是最新的( 禁用防病毒。)
- 已将..\drivers\和...\uscif\目录添加到PATH变量,并从命令行使用 -clean选项运行CCStudio
- 我已尝试将CCS安装还原到更新之前和上次已知成功会话之前,但根据下面的屏幕截图,此操作失败。

在完全删除CCS并重新安装之前,我是否可以尝试其它任何操作?