This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:用于从处理器提取内核/指令跟踪的仿真器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574605/tms320c6748-emulators-to-extract-core-instruction-trace-from-processor

部件号:TMS320C6748
主题中讨论的其他部件: OMAPL138OMAP-L138

您好,

我正在使用LCDK TMS320C6748套件和连接到5.3 的XDS200 USB仿真器。 我需要从DSP内核中提取指令跟踪。 是否有办法解决问题? 数据表6-144列出了ETB的JTAG端口,但我在数据表中看不到任何有关ETB的支持信息。 此端口是关于什么的? 是否有任何仿真器可用于提取跟踪数据? XDS560跟踪仿真器似乎即将停产。

谢谢!

Chaithanya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chaithanya,

    我已将此信息转发给专家。 他们的反馈应在此处发布。

    巴西
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="chaithanya GRB"]数据表6-144列出了ETB的JTAG端口,但我在数据表中看不到任何有关ETB的支持信息。 [/QUET]使用 任何仿真器(XDS100,XDS200,XDS560等)都可以从目标读取嵌入式跟踪缓冲区(ETB)数据。

    请参阅 跟踪分析器用户指南。 参考文档是为CCS 5.5 编写的,我尚未检查文档中有多少信息适用于CCS 5.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现C6748没有ETB。 是否有任何方法可以使用XDS200仿真器从C6748提取指令执行跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要通过引脚捕获PC跟踪流,需要XDS560v2 Pro跟踪接收器。  但C6748不具有跟踪功能。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Johns (报价用户)]但是C6748没有跟踪功能。[/QUET] TMS320C6748数据表 SPRS590G显示了ETB分路器:

      这是否是TMS320C6748数据表中显示ETB分路器的错误(设备中不支持跟踪)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OMAPL138是同一系列的器件,支持到ETB的ARM跟踪。 我想这就是为什么它被列入数据表中的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,我能不能认为所有仿真器(例如XDS200,XDS560v2,Lauterbach TMS323C67X)都不能从OMAP-L138或TMS320C6748处理器的C6748内核捕获PC/指令跟踪?

    谢谢!

    Chaithanya。