This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:导入Energia草图后,如何在ccsv6上运行cc3200的Profiler

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571647/ccs-cc3200-launchxl-how-to-run-profiler-for-cc3200-on-ccsv6-after-importing-energia-sketch

部件号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用Cc3200 launch-XL borad。 我已在ccsv6中导入energia17草图。 我想知道如何在这种情况下运行Profiler,因为我在构建项目时收到错误消息_GNU_mccount_NC错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    另一个较新的线程似乎在生成项目时传递了错误。 这是正确的评估还是您仍需要帮助?
    e2e.ti.com/.../57.165万

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个不同的问题。 我已经解决了这个问题。 但我想知道如何运行Profiler,以便计算不同函数之间的已用时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在HW中,可以使用CCS中的Profiler时钟:
    processors.wiki.ti.com/.../Profile_clock_in_CCS

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我访问了您提到的链接。

    我正在使用CCSv6,但在CCS中找不到任何此类菜单,例如“运行”>“时钟”>“启用”。

    请您指导一下此菜单的位置。

    是CCS EDIT还是CCS Simple?

    我无法找到上述两个菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="Agam Gupta">I am using CCSv6,但我找不到任何这样的菜单,例如,在CCS中运行>时钟>启用。CC3200是基于Cortex-M4的器件。

    在CCS中,Cortex-M设备的配置文件时钟被禁用。 作为变通方法,您应该能够使用“计数事件”断点-请参阅 计时功能 Wiki条目。 虽然参考Wiki条目是为Stellaris器件编写的,但我认为它也适用于CC3200。