请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
对于实时状态GPTM时钟计数 值的时间计算,如果 没有正确的ANSI-C点表示的壁挂时钟本地时间,则几乎不可能对函数本地时间进行基准标记。
从 ANSI-C时钟时间值的解释(链接)来看,CCS DEBUG GEL应该将GPTM时钟信号转换为ANSI-C本地时钟时间(00:00:00),但这种情况并未发生,
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A98D19.7224万CB83B486256BC100765C4B</s>48.6256万 10.0765万
我是否在GEL文件中做了错误的操作来调用用于实时状态打印的ANSI-C挂钟时间?