This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何设置CCS 6以在刷新部件时擦除EEPROM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575276/ccs-tms320f28335-how-do-i-setup-ccs-6-to-erase-eeprom-when-flashing-the-part

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

 我在Code Composer Studio中找不到一个选项来在刷新部件时擦除EEPROM。 下面是我的设置

处理器:TMS320F2.8335万
6.6 Composer Studio v 0.0050
编译器:TI v 6.2 .................................................................19.
Spectrum:XDS100v2 USB JTAG仿真器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rudy,

    在“运行”菜单中选择“调试配置”。 然后,选择与您的项目具有相同名称的调试配置。

    选择Target->F2.8335万 Flash Seettings。 有几个不同的选项可供选择:
    1.擦除,编程,验证
    2.编程,验证
    3.仅加载RAM
    4.仅验证

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我选择了选项1,但它不会擦除EEPROM内容,仅对闪存进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是可行的。 您是否选择了"加载程序"而不是"仅加载符号"

    此外,您是否有多个调试配置?

    您可能希望将项目导入新工作区,并删除和创建项目的新目标配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到您说的是EEPROM而不是闪存。TMS320F2.8335万的芯片上没有EEPROM。 您是指闪光吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rudy,

    您是否能够解决您的问题?

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,很抱歉浪费了您的时间,但是当您说TMS320F2.8335万没有板载EEPROM时,我才意识到了这个问题。 我正在处理一个现有项目,直到我查看了代码和原理图,发现EEPROM是外部的。 我对TI部件不是很熟悉,所以我从未想到它可能没有板载EEPROM。 我现在真的觉得很愚蠢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    我很高兴我能提供帮助。

    斯蒂芬