This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 6.1 3-1为代码分析属性中的变量名称添加编码样式规则

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575091/ccs-ccs-6-1-1-adding-coding-style-rule-for-variable-names-in-code-analysis-property

工具/软件:Code Composer Studio

在“项目属性”->“C/C++常规”->“代码分析”面板中,我能够启用/禁用/自定义一个名为“函数的名称约定”的规则。 是否有添加新规则的方法? 我想创建一个类似的规则,但用于变量的命名约定。 这是否可行? 提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wade:
    这是过去曾经要求的(CCSIDE-2191),但我不相信它已经实现。 这项工作必须在Eclispe CDT一侧完成,因此我们有点不能操作。

    似乎有一个解决方法:
    stackoverflow.com/.../add-new-rule-to-codan

    但我本人至今尚未证实这一点

    谢谢
    KI