This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装CCS时出错

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574353/ccs-error-while-installing-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试通过联机安装在Ubunv7 16.04 上安装CCSv7,但安装因错误而停止。 我在 安装日志中做了一个粘贴,但我不知道该怎么办。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以压缩ccsv7/install_logs*文件夹的内容并将其附加到此处吗? 我无法访问Pastbin。

    谢谢

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,日志已附在附件中。

    e2e.ti.com/.../2018.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对这个问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重试了一次,不知道为什么,但这次它还是能用的…… 我认为是C6000选项的问题,因为这次我没有使用此选项安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地知道您已启动并正在运行。 为供您参考,服务器在星期三遇到问题,您的安装似乎一直遇到该问题。
    丹麦语