This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6457:支持C64xx系列所需的工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575238/ccs-tms320c6457-tools-required-to-support-c64xx-family

部件号:TMS320C6457

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我正在尝试帮助客户安装正确的工具,以便他们可以在基于C6414和C6457的某些传统产品上工作。

我从6.46 04.53 应用中心安装了最新的Sys/BIOS (CCSv7 AppCenter),但很快发现我们需要v7编译器,因此也安装了v7编译器。

当我尝试 构建项目 错误时,指出C64xx设备不受支持,我们应该使用BIOS v 6.42 2003或更早版本。

在安装XDS v 6.42 2003并更正项目以使用此版本和建议的3.30 工具(Xds.XD)之后06.67 ,我发现了显示的内容

当我收到IRAM和DDR2内存重叠错误时,链接器命令文件出现问题。

 

您能否告知 我们需要安装哪些CGT,SYS/BIOS,XDC工具等以支持C6414和C6457

 

非常感谢
Bob Bacon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够使用DSP/BIOS 5.4thomeths, v.7.x和v.6.x编译器启动并运行旧项目。 需要检查的一件事是删除“项目属性”,“CCS常规”,“Main”,“链接器命令文件”下自动提供的链接器命令文件,并引用旧项目中的文件。