This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TM4C123连接到目标时出错

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574420/ccs-tm4c123-error-connecting-to-target

主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PMTM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS v6,连接TM4C123GH6PM并按DEBUG按钮时,会出现一条错误消息,显示“Error connecting to target”(连接到目标时出错)

我打开设备管理器,发现已安装ICDI驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,传统Stellaris ICDI连接提供的有关连接可能存在的错误的有用信息太少,因此留下了太多的猜测。

    如果“控制面板”显示驱动程序已成功实例化,则我认为问题出在ICDI和目标设备之间。

    您使用的是哪种主板? 如果您使用TM4C123 Launchpad,是否确定顶部开关位于选项"Debug"而不是"Device (设备)"? 我记得这种情况有时会使我感到困惑。

    如果您使用的是不同的主板,请确保连接正确且稳定(没有可能的故障)。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad:

    如果您使用TIVA Launchpad,可能是您使用导致此错误的程序对其进行了编程。 如果是这样,请使用LM Flash编程器执行完全闪存擦除或使用JTAG解锁实用程序。 或者在TM4C论坛上重新发布此信息,以获得更多专家建议。

    - kel