This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:GUI Composer是否是我要寻找的内容?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574791/ccs-cc3200-is-gui-composer-what-i-m-looking-for

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我不确定这是否是发布此信息的正确位置,但我想实时绘制CC3200变量的图表,甚至控制其部分输出。 我偶然发现了GUI Composer,它似乎正是我所需要的。 我访问了wiki,它说GUI Composer不支持CCS for 6.2 v,并将引导至基于云的GUI Composer v2。 我尝试使用此工具创建一个项目(仪表板版本),并选择CC3200作为我的目标设备,选择USB作为我的通信方式,它希望我上传一个"目标可执行文件"。 我不知道这是什么。 它所说的只是一个.out或.cpp.hex文件。 我想将此GUI编辑器与我现有的CC3200 CCS v 6.2 项目一起使用。 是否有文档说明如何执行此操作? 我尝试查看了所有Wiki和帮助页面,但文档似乎不足。 有人能帮忙吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能回应吗? 这是我本周发表的第二篇文章被忽视了。 我需要一些帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用程序更新变量的速度如何? 我认为GUI编写器的更新速率限制与Code Composer的表达式窗口相同,大约为100ms到200ms。

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    本页提供了有关GC v1和GCv2的更多信息。 我特别链接到下面的GCv1与GCv2部分,因为它可能为您提供一些背景和术语帮助。

    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer 还有一个指向入门指南的链接,其中包含一些与以下内容相同的信息。

    GCv2目前提供两种从设备获取数据的方法:

    USB/串行IO:物理上它使用USB电缆,但设备(CC3200)使用UART外设发送(显示)或接收(控制)固件操作。 目前,JSON字符串被用作对此数据进行编码的“协议”。 在这种情况下,固件(即您的目标程序)需要发送并选择性地从UART接收此数据,并使用JSON处理进行处理。 在这种情况下,需要修改目标程序以提供此功能。 有一个教程,其中包含如何获取简单示例工作的分步说明。

    XDS调试端口/目标监视器:在绝大多数情况下,它还使用USB电缆,但它使用JTAG协议提供对设备内存的直接访问。 在这种情况下,无需修改目标程序。 您可以添加构件,然后指定要附加(或绑定)到该构件的全局变量。 在这种情况下,程序文件符号表用于确定要读取或写入哪个内存。

    您询问的.out文件是生成(编译和链接)项目后CCS项目的输出。 它通常位于项目的Debug子文件夹中。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,它比10Hz快得多,就像ADC样例一样快,但是CCS绘图没有更新,但是在2Hz,我还没有找到如何更改它。 话虽如此,我可能可以使用10Hz,我只是喜欢它的界面,图形选项,控制和数据记录*(它有这个吗?) 那个GUI作曲家提供了,因此我对它感兴趣。 即使了解了5至10 Hz采样限值,我仍有兴趣试用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我会研究你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成应用程序时,编译器/链接器将生成一个.out文件并将其放入build目录中。  build目录位于项目文件夹中,与项目配置具有相同的名称(即 调试,发布等)。

    您可以在6.2 中创建GUI。  如果“视图”菜单中没有GUI Composer,则必须安装它(CCS应用程序中心的GUI Compser V1,也可以从“视图”菜单访问)。

    启动GUI Composer后,从GUI Composer项目窗口中选择新项目图标。  您必须输入GUI Composer应用程序名称,输出文件位置和正在使用的调试器。  之后,您可以将GUI Composer Instrumentation (如线形图)或常用控件拖放到GUI撰写器窗口中。

    我以前没有做过图表,所以我不确定它的工作效果如何,但我已经更改并查看了变量。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这个论坛上问了很多关于GUI作曲家的问题。 这些应该会对您有很大帮助。 我将进行搜索并为您查找这些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看帖子是否显示在以下帮助中。 如果他们没有帮助,只需发布另一个问题。

    斯蒂芬

    e2e.ti.com/.../55.1249万
    e2e.ti.com/.../55.0706万
    e2e.ti.com/.../205.2685万
    e2e.ti.com/.../202.1923万
    e2e.ti.com/.../201.2488万
    e2e.ti.com/.../187.5384万
    e2e.ti.com/.../186.1378万
    e2e.ti.com/.../185.9957万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢大家。 我会研究这些建议。