This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:GUI Composer CCSV7缺少GUI向导,菜单显示Drop app into /eclipse/Drominse-GC folder don'不存在

Guru**** 2528380 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572039/ccs-tm4c1294ncpdt-gui-composer-ccsv7-is-missing-gui-wizard-and-menu-say-drop-app-into-eclipse-dropins-gc-folder-don-t-exist

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

在5.4 中内置了一个GUI撰写器项目 ,但先前  已将整个CC工作5.4 区保存在另一台具有 独立GUI文件的计算机上,但却丢失了原来的5.4 的安装(硬盘驱动器损坏)。    

1.已将 CCSv7工作空间 作曲家 文件夹(.GUIComposerWorkspace)移至5.4  工作空间 ,但如何导入?

2. “视图”菜单CCSv7中没有GUI Composer工具选项 ,并 选择完全卸载GUI Composer,因为认为JAR安装不正确。  

3.下载用于CCS v.1.0 应用程序中心的GUI编辑器并安装到CCSv7,然后GUI编辑 器工具 出现在Perspective (视图)中,但 启动时会在长时间的Java错误异常中崩溃。

4.卸载所有GUI作曲家,并将原来的V.6xxxxxxxx GUI 作曲家文件=放回square 1。

5.将应用放入/eclipse/dropinse-gc文件夹 到底意味着什么?  

6. 在  eclipse/GC/MyWebApp下添加了5.4 GUI编辑器项目,但该项目仍不显示在“查看应用程序”菜单中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP101 说:
    在  eclipse/GC/MyWebApp下添加了5.4 GUI编辑器项目,但该项目仍然未显示在查看应用程序菜单

    由于修补5.4 编写器文件 不正确,而是主IDE功能的一小部分,因此最终在另一个文件夹中重新安装了CC。  将 功能恢复到较早的日期; 安装程序无法在   TI下载分离中找到IDE主功能GUI编写器1.0 存储库。

    5. 将应用放入/eclipse/dropins/gc文件夹 到底意味着什么?  [/引述]

    仍然没有弄清楚  为什么CCSV7 GUI撰写器启动器图标 从角度上消失, 重置 角度无法恢复它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    GUI Composer有两个版本。 不幸的是,它们不能向后兼容。 CCS v 5.4 - CCS 6.2 提供GCv1。 在CCSv6和更高版本中,GCv1可通过CCS应用程序中心获得。 每个版本的GC都有GC Designer (用于创建GUI的工具)和GC Runtime (如果您已经有了一个应用程序并且只想运行它)。

    应用中心的CCS 6.2 引入了GC设计器和运行时。

    CCSv7跨越两个版本的GC。 App Center中提供了GCv1运行时,这使您可以在CCSv7中运行GCv1应用程序。 dev.ti.com/gc上提供了GCv2设计器,CCS Desktop中没有GCv2设计器。 GCv2运行时包括在CCSv7中,因此GCv2应用程序也可以在CCSv7桌面中运行。

    GCv1要求将应用程序放入CCS Desktop "webapps"文件夹GCv2使用"dropins-gc"。 如果这些目录都不存在,则可以手动创建它们。

    希望这能澄清您的一些问题。

    请注意:CCGCv1包含第一个版本的5.4。 可能最好与5.4 一起使用。 如果由于需要支持新设备而需要使用CCS 6.2 ,则应用程序可能需要一些调整。 如果您需要帮助,请告诉我。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv7跨越两个GC版本。 应用程序中心提供GCv1运行时,[/QUOT]

    这是CCSv7安装程序无法将运行时GCv1正确安装到IDE角度的问题。 现有IDE/GC主干上的应用程序中心安装导致了巨大的Java例外列车损坏 和主干结构 显示为双IDE功能。 从IDE中完全删除CCS7 GC主干并 安装App Center版本 会在  视图中放置一个GCv1图标,但当启动 时会创建一个非常大的Java异常。  

     GC Backbone 6.x的CCSv7安装程序版本似乎 与App center GCv 1.0 版本不兼容。  

          周末,Ergo CCSv7更新到GCv 1.0 运行时不再在应用程序中心显示选择图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GCv1需要将应用程序放入CCS桌面“webapps”文件夹GCv2使用“dromins-GC”。 如果这些目录都不存在,则可以手动创建它们。[/QUOT]

     GCv 1.0 Projects 5.4  存在于CCS工作空间树(  .GUIComposerWS)下,而不是“dromins.gc”文件夹中。 所以这个解释对我来说是没有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循以下步骤:
    在新目录中安装CCSv7
    打开CCS App Center并选择GUI Composer Runtime v1
    重新启动CCS后,您应该会看到View ->GUI Composer-> Applications v1 (查看->GUI构建器->应用程序v1)菜单,此时该菜单应为空。
    现在,您可以将GCv1应用程序解压到ccsv7\webapps文件夹中,重新启动后,您应该会在v1菜单下看到您的应用程序。

    您正在混合使用不兼容的不同版本的GUI Composer。

    GCv1仅在CCSv5.x和CCS 6.x中可用,并包含Designer (用于创建GC应用程序的工具)和GC Runtime (运行GC应用程序所需的功能)。

    GCV1 Designer工具使用.GUIComposerWS工作空间来存储您的设计。 即,只有创建者能够运行应用程序。 如果您想将GC应用程序分发给其他开发人员,他们将把输出解压到webapps文件夹,而无需打开GC Designer或将应用程序导入GC Designer。

    由于CCSv7没有GCV1设计器,因此没有.GUICOmposerWS区域,因此您只能安装GC Runtime V1并将您的应用解压到webapps文件夹中。 重新启动CCS后,您应该会在View (视图)-> GUI Composer (GUI编辑器)-> Application v1 (应用程序v1)下看到该应用程序

    降压GC遵循类似的模式,但它仅适用于GCV2。 由于您的应用程序不是GCv2应用程序,因此您不应使用dropins, gc。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martins 说:

    这是 CCSv7应用程序中心中显示的1.0 的版本。 我没有混合 版本 , 设计器也没有正确集成到CCSV7中。  您似乎在说 ,我们的TM44C1294NCPDT 1.0 项目始于5.4 , 但 在CCSV7中不能再进行编辑 ,即使从未 有过4C1294NCPDT的NDNR。  

    Martins 说:
    由于CCSv7没有GCV1设计器,因此没有.GUICOmposerWS区域,因此您只能安装GC Runtime V1并将您的应用解压到webapps文件夹。[/QUOT]

    这就是我要讲的全部问题- 为什么 GC DiVinci设计工具 在 CCSv7中缺失?

    运行时GCv1可重新分发启动器 具有webapps 文件夹 ,我们 手动复制 所有CCGC要5.4 v 1.0 设计器文件, 并在 便携式CE或其他桌面接入点下实现外观非常专业的GUI环境。 我们认为物联网能够报告状态,而不仅仅是控制高度复杂的系统,在这些系统中,黑客可能侵入并造成高压电网连接系统中的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 CCSv7应用程序中心中显示的1.0 的版本。 我没有混合 版本 , 设计器也没有正确集成到CCSV7中。  您似乎在说 ,我们的TM44C1294NCPDT 1.0 项目始于5.4 , 但 在CCSV7中不能再进行编辑 ,即使从未 有 过4C1294NCPDT的NDNR。  

    我对混合版本的评论主要与工作区评论有关,dropins, gc仅适用于GCv2。 这是对你的答复的答复,我抄录如下。  

       “ GCv 1.0 Projects 5.4  存在于CCS工作空间树  (.GUIComposerWS)下,而不是“dromins/GC”文件夹中。 所以这种解释对我来说毫无意义。"

    但是,GCv1项目在CCSv7中不再可编辑。 如果您需要比5.4 更新的CCS版本,6.2 将是支持编辑GCv1项目的最新版本。 CCSv7中是否有一个或多个特定的功能在CCSV7中可用,但在6.2 中不可用?  

    CCS仍支持TM4C1294NCPDT。 任何设备都不支持GUI Composer v1设计模式,它已被GCv2取代。  

    运行时GCv1可重新分发启动器 具有webapps 文件夹 ,我们 手动复制 所有CCGC要5.4 v 1.0 设计器文件, 并在 便携式CE或其他桌面接入点下实现外观非常专业的GUI环境。 很抱歉, 云版设计人员 的小部件看起来很幼稚,而且缺乏  复杂的变量控制 ,对于   MCU外设的实时本地控制而言,尤其是在涉及高电压的情况  下,这些都是无用的。  云是一 种gee wiz gadget接入点 ,对许多环境气候 因素甚至战争具有高度的易变性, 迫使TI客户进入漏斗云是一个坏主意。 我们认为物联网能够报告状态,而不仅仅是控制高度复杂的系统,在这些系统中,黑客可能侵入并造成高压电网连接系统中的损坏。

    我们的GCv2文档仍不符合标准,将在未来几周内进行改进。 这并不明显,但GCv2在线工具被用作设计器(将其视为编辑器)。 它可以使用在PC上本地运行的代理进行在线测试,以提供JTAG访问。 设计完成后,可以将其导出,然后与GCv2桌面运行时结合使用,就像GCv1一样。 如果最终用户安装GCv2桌面运行时并添加使用GCv2在线设计器创建的应用程序,则GCv1和GCv2之间没有区别。 通过JTAG访问器件的方式没有区别。 小部件库和中间件各不相同,但一旦安装在桌面上,它们就不会与云交互。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GCv2在线工具用作设计器(将其视为编辑器),这并不明显。 [/引述]

    这更好地解释了为什么在 这个线程中出现了关于CCSv7的所有问题。  偶然 发现 调色板 可 通过     位于网页右上角的V形标记访问, 我 很愚蠢地只 使用 底部的(+)按钮来测试一些小工具。  

    另一个缺点是GCv2 无法导入我们的GCv1项目 (*。zip) 而不生成错误。  还 注意到绝对小部件定位 不适用于  仪表板内容难题,似乎  仅支持流模式。 这可能是导入 失败的原因 ,因为项目使用构件的绝对定位。 可能 GCv1 数字仪表 /仪表小部件在GCv2中找不到, 从托盘上看了遍,却没有。

    谢谢Martin,您的最新解释 真的能消除 任何困惑!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对缺乏不包括这一内容的文件表示歉意。

    很遗憾,我们不支持将GCv1项目导入GCv2。 使用的JavaScript库完全不同。

    新项目向导有几个模板(在"新建项目向导"中的第一个选择)仪表板具有流程布局,正如您前面提到的,旨在提供更简单的入门方式,最适合IoT类型的用户界面。 应用程序模板使用绝对定位,应自动打开小工具板(带有更多小工具选项的滑出窗口)。

    对于C2000 JTAG访问,您需要在向导中选择XDS/Target Monitor选项。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚完成GCv1 4选项卡应用程序GUI,现在被告知无法将其导入或迁移到GCv2 似乎是未来 的一个阻碍。

    GCv1/2 JTAG/ICDI 数据传输方法的速度很慢,因为Bean始终如此,并且有一天(启动器)应该为 UART,USB或EMAC外设 接口重写 为主传输。   通过   在  桌面级别使用Chrome客户端调用,http传输的目标设备可能是与DiVinci构件一起使用时实现这一目的的最简单方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,由于采用了这种技术,因此很难在GCv2中为GCv1应用程序提供向后兼容性。

    在接下来的几个月中,我们将了解GCv2的不同传输机制,包括http和wifi。 GCv2独立桌面应用程序利用NodeWebkit,这是一个铬浏览器。  

    马丁