This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:在CCS启动时自动从内部版本中排除目录

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574411/ccs-cc1310-directory-automatically-excluded-from-build-on-ccs-startup

部件号:CC1310
“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我的项目的源代码位于我的项目下的srC/目录中。 当我导入项目时,srC/不被排除。 但是,当我开始生成时,将修改项目文件,创建.exclude文件,并从生成中排除srC/目录。 这当然会导致构建失败。 如果我手动取消排除该目录,则构建将成功。 但是,当我关闭CCS并再次启动它时,该目录将再次被排除。

我的原始项目是在CCS 6.1 .2.0.0015万 上。 我已升级到CCS 7.0 .0.0.0043万 ,并看到相同的问题。 我还尝试通过为CC1310选择TI-RTOS最小空项目并在我的所有源文件中复制来重新创建项目。 这会产生同样的情况。

我可以根据请求提供项目文件。 此问题在我的系统上始终可重现。

我需要执行什么操作来永久取消排除srC/目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I import the project时,srC/未被排除。 但是,当我开始生成时,将修改项目文件,创建.exclude文件,并从生成中排除srC/目录。 [/引述]

    对于TI-RTOS项目,在生成时创建/src目录以保存SysBIOS生成的文件,此文件夹通常从主项目生成中排除。 请尝试将项目的源代码放入具有不同名称的文件夹(如"SOURT"),这样它不会与BIOS生成的文件夹冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我的问题。