This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:XDS 100v2驱动程序需要

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574935/ccs-tms320f28335-xds-100v2-driver-need

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,IAM正在尝试安装代码编辑器3.3 V,在将DSP套件连接到我的计算机后,出现一条消息,显示驱动程序正在安装。 我收到了一条消息  

未安装Texas Instruments Inc. XDS 100v2驱动程序。 如何安装该驱动程序。 我在网上搜索后发现了  

Stellaris _FTDI-2_06_00

文件,但在该设置中没有文件。 任何人都能帮助我获取驱动程序 Texas Instruments Inc. XDS 100v2吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维尼卡特

    是否需要使用3.3 ? 如果它很老了,并且多年未得到支持。 如果您下载并安装最新的CCSv7,它将为您的XDS100v2安装必要的驱动程序。

    您可以在此处下载: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    CCSv7没有相关的许可费用。

    此致,
    John