This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:新安装的CCS不包含Grace。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573788/ccs-new-installation-of-ccs-does-not-contain-grace

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了CCS,但它在应用程序列表中没有宽限期。  Grace在哪里?如何安装/运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我的操作系统是Windows 10。 我发现Grace是一个独立的平台,并尝试安装它,它说它与Windows 10不兼容。 真的吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 Grace作为独立版本在Windows 10或W10 Pro上不起作用。

    我不知道为什么CCS中不包含Grace,您必须从应用程序中心下载它。

    我有6.1 Tm2,但应用程序中心未加载,我尝试使用内部浏览器和默认的Web浏览器(最新的Chrome - versión 56.0 .2924.87),但没有任何结果。

    我还有6.0 1没有Grace。 在该版本的应用程序中心中可以正常工作,您可以在其中找到Grace,但当我尝试安装它时,会出现安装错误:

    至少我在2年前安装了5.5。带Grace的CCSCCSCC4.0 (不记得安装时是否可以安装8.1),这是我唯一可以使用的带的CCS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace不再是Code Composer Studio支持的功能。 这种变化发生在6.1 中。

    如果您有现有的Grace项目并需要迁移它们,则此处提供了相关信息:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Grace_Migration

    至于独立版本,我刚刚尝试在Windows 10机器上安装它。 我得到了与你提到的相同的警告,但它给了我继续的选择。 我继续安装,产品似乎工作正常。 独立版本应在Windows 10发布之前发布,因此在安装过程中无法识别。

    此致,
    John