This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:断点移至另一行。

Guru**** 2540190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574341/ccs-launchxl-cc2640r2-breakpoint-moving-to-another-line

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我将示例程序从BLE堆栈2.2 移植到CC2640R2 SDK简单外设。 我在sensortag_LP.c行597 SensorTag_init();. 我执行CCS->Debug Run,断点移至608行。 原因可能是什么?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markel,
    您是否已启用优化?

    要检查的一件事是使用反汇编视图混合模式,并查看是否有任何与SensorTag_init()关联的代码。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我将优化设置为"关闭",断点不再移动。 谢谢。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷。 感谢您的更新。

    如果您想了解有关优化对调试的影响的更多信息,请查看下面的Wiki文章。 这是一篇参考性文章:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_versus_Optimization_Tradeoff

    谢谢
    KI