请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 主题中讨论的其他部件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
[Windows 64位,CCS v 6.2 .0.0.005万 ]
我尝试使用图形功能观看一些表达式,但对某些设置选项有点困惑。 维基没有解释我要找什么。 我尝试观察的变量包含在一个循环中,它读取ADC引脚(CC3200电路板),将其转换为实际的十进制电压,然后重复。 我想观察一段时间内的真实电压。 简单。 如果我将x轴更改为秒,毫秒或微秒,然后将采样率Hertz更改为1kHz或10kHz,则图形刷新非常缓慢,因此x轴将在几个实时秒内变为几毫秒。 那么,它的计时时间是多少毫秒? 它是实际实时的,只是花一段时间将所有数字加载到图形中还是什么? 我很困惑。
谢谢!
John