请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:processor-SDK-AM335X 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
按照TI教程中的说明,我在CCS7中有一个用于 Linux-Makefile的项目。19+gitAUTOINC+db0b54cdad-gdb0b54cdad 通过将其导入为“作为4.4 项目的现有代码”创建了此项目。
我可以浏览代码并成功地获得了与BeagleBone Black运行的JTAG连接。
我想做的是找到一种有效的方法来导入在我的内核版本中使用.config文件定义的内部版本变量
或从这些宏派生的宏
如果没有这些,语法突出显示会非常误导人,因为许多代码都被注释掉了
使CCS7了解这些信息的最佳方式是什么?
config文件本身显示在项目源文件中,如果在整个项目中进行文本搜索,则会被命中。 在CCS7中是否仍可启用对此的解析
感谢您的帮助。
祝你一切顺利,
Richard