This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:使用USB与F2.8335万进行连接时出现问题

Guru**** 2536080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573772/ccs-tms320f28335-there-is-problem-of-connection-using-usb-with-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

先生/先生

当我在调试模式下连接时,没有GUI ,它工作正常。但使用GUI 时会出现错误。

控制台报告:

C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的FTDI驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真软件包6.0 .504.2)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:断开连接前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。 建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra NAMA 说:
    当我在调试模式下连接时,没有GUI ,它工作正常。但使用GUI 时会出现错误。[/QUOT]

    是否确定除非打开GUI,否则不会出现此错误? 您是否通过运行代码(不打开GUI)在合理的时间内确认了这一点? 如果您在C2000器件论坛中搜索此错误消息,您将找到一些类似的报告和解决建议,例如电机接地,避免噪音传播等。因此,我认为此问题与CCS本身无关。  我建议您搜索并查看论坛上的类似帖子,如果它们仍然无法解决您的问题,请在C2000器件论坛上开始新的帖子。