This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:尝试连接到XDS110失败。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573636/ccs-launchxl-cc2650-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed

部件号:LAUNCHTXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

CCS无法连接到CC2650启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误在以下Wiki网页的5.1 部分中描述:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    我建议看看连接(USB,电缆)和交换机USB端口-有时这有助于Windows重新列举主板。 如果固件不匹配,但最新版本的Test Connection (测试连接)按钮会自动更新固件,则可能会发生其他问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔