This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:编译在发布模式下失败,在调试模式下工作

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574464/ccs-compile-fails-in-release-mode-works-in-debug-mode

工具/软件:Code Composer Studio

我正在将一个项目从V5.5CCS迁移到V6。 我可以编译F28M35H52C1设备的C28端,没有错误,但当切换到释放模式时,我收到了一个错误:

在引用的项目'hal_afe'中不存在生成配置'Release_F28M35x'。 使用[属性]>[构建]>[依赖关系]页面选择现有的构建配置。

在“属性”-“内部版本”-“从属”中,我收到

HAL_afe <unresolved:Release_F28M35x>

PHY_VCU <unresolved:Release_FCC>

csl_f28m35x_c28 <未解析:版本>

导致此错误的原因以及如何解决上述问题?

谢谢!

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Pat Harris">构建配置'Release_F28M35x'在引用的项目'hal_afe'中不存在。 使用[属性>构建>依赖关系]页面选择现有的构建配置。[/QUOT]

    该消息指出,主项目设置为依赖于项目hal_afe的Release_F28M35x构建配置,但该配置不存在。 配置是否可能存在于某个点(设置依赖关系时),但可能在以后删除? 您需要进入“项目属性”->“生成”->“依赖关系”选项卡,并为每个依赖项目将依赖关系设置为对该项目有效的生成配置。