This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430 IDE环境

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574531/ccs-msp430-ide-environment

工具/软件:Code Composer Studio

我目前是Microchip的用户,自1986年以来就一直使用Microchip,但由于技术支持结构不好,我想改用TI,使用MSP430,更具体地说,使用具有蓝牙接口的器件。作为新手,我想问我需要下载什么, 就IDE而言,与MPLAB和编译器XC8,XC16和XC32相比,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎Graham,
    MSP430的IDE有多个选项。 Code Composer Studio和IAR是其中两个比较受欢迎的版本。 因为这是Code Composer Studio论坛,所以我可以详细介绍前者。 CCS是与MPLAB类似的完整IDE,Windows,Linux和MacOS也支持它。 CCS还构建了一个众所周知的开放源代码IDE框架- Eclipse。 因此,它使CCS非常具有可扩展性,并且Eclipse市场上有大量的第三方插件可供选择。 CCS还附带了TI自己的MSP430编译器,但也提供了用于MSP430的GCC工具链。 通过CCS,您可以通过CCS资源管理器从CCS中直接访问示例软件和文档。

    如果您对CCS感兴趣,我建议您观看此介绍性视频,了解一下外观:
    training.ti.com/getting-started-code-composer-studio-v7

    您可以从CCS主维客页面下载它:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7

    如果对MSP430的其他IDE选项感兴趣,我建议在MSP设备论坛中开始讨论。 那里的专家将熟悉MSP430的所有IDE选项。

    谢谢
    KI