This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5510:v3是否有任何更新

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573834/ccs-tms320vc5510-is-there-any-update-to-v3

部件号:TMS320VC5510

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在 CCS v 3.1 上向项目添加文件时遇到问题,例如mcbsp1init.c。我搜索了应用程序库,但找不到它。  

和 不允许在taxs工具上进行更新。  

提前回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的问题非常模糊。 您是否正在尝试将源文件添加到3.1 项目,但无法添加?

    另请解释"不允许更新"的含义

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的意思是,我必须补充的是,我在CCSv 500 3.1 中没有它,而是MCBSP1init1.c
    我在v 3.3 上进行了精简,但我不能下载它。因此,我可以通过任何方式来更新此版本或解决方案

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要一些CSL (芯片支持库)。 您可以尝试以下链接中的一个:
    http://www.ti.com/tool/sprc133

    如果不起作用,我建议在C5000设备论坛上发布。那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI