This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320C30:是否仍可订购或下载用于C3x/4x的旧版Code Composer 4.1 工具?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574391/ccs-sm320c30-is-it-possible-to-still-order-or-download-the-old-code-composer-v4-1-tools-for-c3x-4x

部件号:SM320C30

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我必须使用TMS320C30进行旧设计。 我已经拥有德州仪器(TI)的一些shell实用程序,如AC30,ASM30等。 无论如何,我找不到模拟器。 那么,第一个问题,TMS320C30的仿真器是否存在? 在哪里可以找到它?

由于我想使用IDE,我想知道是否有适用于C3x/4x的旧版Code Composer 4.1 工具。 到目前为止,我发现只有Code Composer C3x - C4x Service Pack 2安装程序(SPRC153),显然,它需要已经安装Code Composer 4.10。 在哪里可以下载Code Composer v 4.1 ? 我之所以选择Code Composer,是因为我认为CCS不再支持TMS320C30,对吧?


我非常感谢您提供的任何帮助或建议。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以从Spectrum Digital获得旧的CC工具:
    www.spectrumdigital.com

    请注意,CC在他们的网站上不可用,您必须直接联系他们。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的快速回复,非常感谢。 我将尝试直接联系Spectrum Digital。 我不想让您感到无聊,但您知道 TMS320C30仿真器是否可供下载吗? 甚至模拟器也可以通过命令行执行。

    感谢您的关注。

    此致,

    呃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,C3x模拟器可与完整版本的Code Composer 4.1 一起使用