This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:建筑物中出错

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573754/ccs-cc3200-launchxl-error-in-building

部件号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CC3200。 我将wlan_station示例代码导入到CCS并尝试构建它。 我收到 此错误:

此项目不包含可构建的RTSC配置(.cfg)文件。 为了生成该项目,该项目必须包含一个未从生成中排除的RTSC配置文件。

有人能帮我解决吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为该项目依赖于几个附属项目。 您需要将所有这些文件导入到您的工作区中。 此示例应记录在随附的SDK的用户指南中。 您是否已导入所有依赖项目?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它确实依赖于其他一些项目。 所有这些都在工作区,我在建造之前就建造了它们。  

    实际上,相同的代码在两周前就开始工作了。 昨天我试过,它拒绝建造。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其中一个项目应该是区域技术合作项目。 RTSC项目需要RTSC cfg文件。 检查该cfg文件是否仍是项目的一部分。 可能是从您的项目中意外删除了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照此视频中的说明操作
    www.youtube.com/watch

    我导入了所有这些文件夹:driverlib,oslib,simplelink,ti_rtos_config,wlan_station。

    TI_RTOS_config具有一个app.cfg文件。 我在其他人中没有。

    除wlan_station之外的所有其他设备都是在我收到上述错误后构建的。

    可以在这里帮助我吗?