工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试安装1.0.0012万 模式为3.4 的Uniflash (uniflifliflif_setup_win32. win32)时(安装时需要用户干预),安装工作正常。 但是,如果我尝试使用与无人值守模式相同的安装(没有用户干预 ),安装将失败。 为什么会发生这种情况? 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用Windows 10操作系统。 安装会在一段时间后失败,第一个错误会弹出,然后在一段时间后,第二个错误消息会出现。 我在查看安装目录时看到了uniflash文件夹已创建,当出现此错误时,该文件夹已被删除。
安装命令:
unifliflash设置_BH 3.4 .1.0.0012万 .exe --disable-components connectivity,simplelink_cc1xxx_cc2xxx,simplelink_wifi,c2000_JTAG,c2000_串行,MSP430,msp432,Stellaris,Stellaris_alt,处理器,Sitara,调试服务器,ucd_digital,ucd31xx_device_support --enable-components-无人值守模式-安装