This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS V7,带1080p屏幕

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573722/ccs-ccstudio-ccs-v7-with-1080p-screen

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我搜索并指出此问题应在V7上解决。  我现在使用 的是版本:7.0 .0.0.0043万 。

但1080p显示器上显示的图标很难看到,也无法找到进行更改的首选位置。

有人想我怎么能更改为更大的图标??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1080p屏幕非常常见(这里的所有CCS工程师几乎都使用此分辨率),我没有听说过有关图标大小的任何问题。 我听到的唯一抱怨是4K屏幕。 您能否提供您的问题的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是个人的问题。  因此,简单的回答是,它的大小是不能改变的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,很抱歉。 Eclipse中的图标大小是固定的,不能调整
    KI