This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7 CAN't打开TI-RTOS系统概述

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574110/ccs-ccs-7-can-t-open-ti-rtos-system-overview

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS 7.0 .0.0.0042万。 如果我单击.cfg文件的"系统概览",它将不会打开概览页面。 我用6.2 尝试了这个,结果成功了。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUOTE USER="J Hallstrom">如果单击.cfg文件的"系统概述",它将不会打开概述页面。 我用6.2 尝试了此操作,结果成功了。[/QUOT]

    这是CCS 7.0 中的一个已知问题,将在CCS 7.1 中修复,计划于2月底/3月初发布。