This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:Project Zero (项目零)警告信息

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573793/ccs-launchxl-cc2650-project-zero-warning-message

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我通过CCS-V7获得了零项目,在构建之后,我收到了以下警告...

说明资源路径位置类型

无法解析生成变量'COM_TI_RTSC_TIRTTOSSIMPLELINK_INCLUDE_PATH'。 此项目可能无法按预期生成。 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL属性问题
无法解析生成变量'COM_TI_RTSC_TIRTTOSSIMPLELINK_libraries'。 此项目可能无法按预期生成。 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL属性问题
无法解析生成变量'COM_TI_RTSC_TIRTTOSSIMPLELINK_LIBRARY_PATH'。 此项目可能无法按预期生成。 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL属性问题
无法解析生成变量'COM_TI_RTSC_TIRTTOSSIMPLELINK_symbols'。 此项目可能无法按预期生成。 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL属性问题

如果忽略警告,我仍然可以在cc2650 LaunchPad板上运行代码。  只是想知道为什么?

当我为其他项目(如 simile_peripheral_cc2650lp_app)下载BLE-SDK时,项目是干净的,没有警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请检查链接的资源路径变量并构建变量。 我怀疑这些变量被设置到了错误的位置,需要调整:
    processors.wiki.ti.com/.../Portable_Projects

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以前,我从C:\tiretrex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_4.4423万_cloud\projects\ble\ProjectZero\CC26xx\CCS导入了项目
    上面显示的警告...

    从C:\ti\simplelink_acady_01_11_00_0000\modules\projects\bl_projectzero\src\services导入项目后
    警告消失了...
    有些人评论说不使用tirex-content来编写代码...这就是为什么??