This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:tmdscncd2.8069万iso --常规配置和连接

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572809/ccs-tms320f28069-tmdscncd28069iso----general-congfiguration-and-connection

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8069万ISO

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我购买了用于piccolo的TMDSCNCD2.8069万ISO开发板。 我对CCS很陌生。 我已经开始玩这个开发板了。 我已使用USB电缆在计算机和开发套件之间建立连接。 当我尝试调试代码时,我收到了类似的错误

C28xx:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。 (仿真软件包6.0 .504.4)。

  目标 tmdscncd2.8069万iso的常规安装配置和连接是什么? 如何刷新开发套件。 在哪里可以找到一些示例来使用此开发板。

提前感谢!


此致,

Ranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ranjit,
    检查文档以确保开关适用于卡。 我认为SW3可以在使用板载XDS100v1调试探头与外部仿真器之间切换。 要使用前者。 我认为这两个都需要设置为"开"位置,但我不确定,因为我自己没有一个可以检查。 最好参考文档。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我浏览了文档并将两个开关(SW3)都设置为打开。   我已将USB连接到controlCARD上的J1 -为仿真器供电-插入后,controlCARD上的LD4打开。 我在 目标配置上设置了与XDS100V2的连接,并将设备设置为F2.8069万。 但在尝试 调试代码时仍收到相同的错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-1135 @ 0x0)
    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
    (仿真软件包6.0 .504.4)


    我还在目标配置窗口上测试了连接,但连接失败。  

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF执行测试。
    扫描测试:1,跳过:0,失败:0
    使用0x0万执行测试。
    测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
    测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    实用程序现在只报告失败测试的计数。
    扫描测试:2,跳过:0,失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3,跳过:0,失败:2
    使用0x01FC1F1D执行测试。
    扫描测试:4,跳过:0,失败:3
    使用0x5533CCAA执行测试。
    扫描测试:5,跳过:0,失败:4
    使用0xAACC3355执行测试。
    扫描测试:6,跳过:0,失败:5
    某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

    JTAG DR完整性扫描测试失败。

    [结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]

     


    有人能帮我解决这个问题吗。

    此致,

    Ranjit