请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TM4C1290NCPDT 工具/软件:TI C/C++编译器
我正在尝试使用编译器版本“TI v.5.1 8”将google Test framework C++集成到项目中,但我遇到错误“Cannot open source file "sys/types.h"(无法打开源文件"sys/types.h")。 我成功地使用了编译器"GNU 4.7 v.4",但我们的要求是在"TI v 5.1 .8"上编译,这清楚地表明编译器"TI v 5.1 .8"的功能受限。 所有的想法和实验都将受到深深的赞赏。