This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万:如何使用CCSV4将.out文件闪存为2.8335万

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573338/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335-how-to-flash-out-file-to-28335-with-ccsv4

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

I m使用实验板套件用于 TMS320F2.8335万 ,I m使用MATLAB/Simulink作为软件。 MATLAB将生成.out文件,我可以使用CCSv4调试该.out文件。 如何刷新该.out文件, 以便TMS320F2.8335万 在开机时可以启动代码?

在哪里可以生成基于闪存的Simulink代码? 配置参数中的设置是什么? 要生成基于闪存的代码,系统目标文件应该是什么?

此致,

Murat Kayhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试此文档链接(可能需要登录)。 Configuration Parameters (配置参数)-> Hardware Implementation (硬件实施)窗格中有一个复选框。

    www.mathworks.com/.../coder-target-pane-texas-instruments-c2000-processors.html

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了文档,但忘记说我正在使用Matlab2011b,硬件实施窗格没有Flash Loader属性。

    我正在使用Matlab 2011B,在代码生成窗格中,为系统目标文件选择idelink_ERT。 生成.out文件没有任何问题,但我只使用此out文件进行调试。 我无法从闪存实现TMS320F2.8335万的工作。 我正在使用实验板套件,我设置了从闪存启动的开关设置,但仍然无法正常工作。 我正在共享我的Matlab代码生成屏幕。