This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:CCS7 -表达式窗口值列的结构格式较差

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573390/ccs-tms320f28377d-ccs7---expressions-window-value-column-has-poor-formatting-for-structs

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

CCS Gurus,

只是传递了我在CCSv7的“值”列中看到的格式的屏幕截图。  这是C2000头文件中存在的结构。

此致,

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris,

    我也可以在7.0 和6.2 中看到这一点。 当我在6.1 中加载相同的程序时,我会看到{...}作为值。 新版本似乎出于某种原因正在扩展此功能。 如果我获取CCSv7生成的程序6.1 并将其加载到CCSv7中,我仍然会看到奇数显示,因此它在调试器端看起来是不同的行为。 我将提交一个缺陷供某人调查。

    此致,
    John