This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:重新命名项目时CCSv7出错

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573081/ccs-ccsv7-error-renaming-a-project

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试重命名项目,但出现错误。

  

您知道我可以做些什么来修复它吗?

谢谢你

米格尔·维埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能需要重现错误,然后才能提出解决方案。 您是否能够共享正在尝试重命名的项目? 如果是TI提供的示例项目,请告诉我们是哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    我的项目是project_zero,进行了一些更改,如果需要,我可以发送给您。

    感谢您的回复,
    米格尔