This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:Uniflash v4,生成独立的32(!)位封装

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573300/ccs-tms320f28075-uniflash-v4-generating-standalone-32-bit-package

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是最新的Uniflash v4,它安装在Windows XP 32位系统上。

我需要生成一个32位独立下载软件包,但是我无法选择32位模式(该按钮不是活动的)。

是否有方法生成具有uniflash的32位程序包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Attila,

    这似乎是台式机上最新版本的UniFlash中的一个错误。 我将为此提交一个错误,它应该在本月末的下一个可用版本(4.1 .1)中提供。

    同时,此问题不会影响 https://dev.ti.com/uniflash上提供的云版本。 因此,如果可以,请转至此处生成您的独立32位软件包。

    谢谢!
    Ricky