工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我在代码编写器v7 ( 版本:7.0 .0.0.0043万)中创建了一个新项目,并希望使用自定义makefile来生成该项目。 我在项目中指定了以下生成设置:
但当我尝试生成时,CCS会将额外选项'-O'添加到生成命令中,这会导致生成失败:
****配置构建项目CDM_APPLICATION的调试****
make -k -j 4 build_debug -O
make:无效选项-- O
用法:make [options][target]...
我搜索了许多设置,但找不到停止CCS的设置,将'-O'选项添加到build命令中。 有人现在可以阻止CCS添加此选项,并只需按要求执行命令吗?
提前感谢!
Ron Sonnemans