This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-TM4X:CCStudio-TM4X

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572974/ccs-ccstudio-tm4x-ccstudio-tm4x

部件号:CCStudio-TM4X
主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我是CCS的新用户,收到无法解决的错误消息:

#1965无法打开源文件"inc/hw_gPI.h"  

即使添加了正确的include路径。  控制台的内容如下:


****配置生成Gyakorlo项目的调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../GPIC.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti/ccsv6/tools/compiler/arm_cms.3.lts/bin/armcl" 15.12 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -Ooff 15.12 2.1 2.1 .3.3/include"-spiag_sp_spdiag_spdi="-sp_proc_proc_proc_proc_proc_proc_proc_proc_proc=-proc_proc_proc_proc=-proc_proc_proc_proc=4sp-proc_proc_proc=125/p_sp-sp-sp-proc=-proc=-sp-sp-sp-sp-proc -sp-sp-sp_path=from_proc -from_proc -c_proc=125/p_proc -c_sp_proc -c_sp-c=123/sp_sp-sp_sp_proc -c 3.156 3.156

>>编译失败
subdir_rules.mk:7:目标'gPIO.obj'的配方失败
"../GPIC.c",第49行:致命错误#1965:无法打开源文件"inc/HW_GPIO.h"
编译"../GPIC.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[gPIO.obj]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

有人能帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦义,

    根据错误消息,我假定GPIO.c文件具有#include "inc/HW_GPIO "行。  这意味着,编译器将在任何指定的包含路径中查找末尾附加了/inc的路径。 在生成输出中的包含路径循环,我可以看到此文件的指定位置。

    C:2.1 3.156

    但是,由于#include已包含/inc,您需要在搜索路径中包含以下内容

    C:2.1 3.156

    要添加此路径,请在项目资源管理器中右键单击您的项目。  选择属性。  在编译器下,选择Include Paths (包含路径)。  然后添加路径。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题所在。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 很高兴这家酒店成功了。

    John