This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:XDS560V2 STM驱动程序成功安装在Windows 64位下(带CCS):版本:6.2 .0.0.005万

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572150/ccs-tda2evm5777-xds560v2-stm-driver-won-t-install-under-windows-64-bit-with-ccs-version-6-2-0-00050

部件号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

我 安装CCS版本6.2。

我有一个新的主板TDA2x。  

我的操作系统是Windows 10 64位。  

我的JTAG安装驱动程序XDS560v2 (Spectrum Digital XDS560v2 STM)存在问题

我不理解CCS版本6.2 是否可用于Windows 64位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    CCCCCCCC03.0完全支持6.2 10 64位。

    尝试安装驱动程序时,您看到的确切错误是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    感谢您的回答。

    1.安装CCS后,我有2次“查看”按钮(版本6.2 .0.005万)
    1.1。视图包括入门,CCS应用程序中心,项目资源管理器和终端及其他人完成
    1.2。仅限资源浏览器经典版
    如果正确?
    2.我尝试开始使用JTAG XDS560v2
    2.1 我需要在主板中配置切换台吗?
    2.2。我将电源连接到主板和JTAG。 如何验证HW JTAG连接是否正确?
    2.3 尝试从TDA2x.CCXML配置目标配置,如何配置连接属性,板数据文件,调试探测器I/O端口,JTAG调试探测器功能等

    谢谢Sofia。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 在我完成CCS安装后,我有2次“查看”按钮(版本6.2 .0.005万)
    1.1。视图包括入门,CCS应用程序中心,项目资源管理器和终端及其他人完成
    1.2。仅限资源浏览器经典版
    如果正确?[/QUOT]

    很抱歉,我在遵循您的意思时遇到了问题。 您能否提供屏幕截图?

    2. 我尝试开始使用JTAG XDS560v2
    2.1 我需要在主板中配置切换台吗? [/引述]

    它取决于电路板。 查看主板的示意图和用户指南。  

    请参阅以下链接观看视频:

    https://www.youtube.com/watch?v=o_2iMqZ1EbU

    Spectrum Digital还附带了Sd560v2Cnfg实用程序,用于验证您的硬件连接

    Sofia Vivdenko 说:
    2.3 I try configure target configuration from TDA2x.CCXML,How I Can Configure Connection Properties,Board Data File,The Debug Probe I/O Port,the JTAG Debug Probe Features and etc

    您是否询问如何进行更改或应将其更改为什么设置? 如果是后者,则取决于您的环境。 同样,您可能需要参考主板的用户指南。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 6.2 不能与W10一起使用,而只能与Windows XP,Windows 7和Windows 8一起使用,如PDF“CCSv6快速入门指南”中所述,您可以在此处找到:- http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v6#Support

    我可以为Windows 10 64位安装哪个版本???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速入门指南是在6.0 发行时编写的。 从CCWindows C.C.3开始,支持6.1 10 (32位和64位):
    processors.wiki.ti.com/.../System_Requirements

    我可以确认6.2 与Windows 10 64位兼容。 我有两台机器采用了这种配置,CCS工作正常。

    您能否提供我在上一篇文章中要求的您看到的问题的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    现在,我将CCS 7.0 与Windows 10 64位一起使用,所有功能都很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甚至更好!