This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CToolsLib示例问题。

Guru**** 2538460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571249/ccs-ctoolslib-examples-problem

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我正在处理C6678的嵌入式跟踪缓冲器(我使用EVM6678板和夹层)。

我尝试从 (https://gforge.ti.com/gf/project/ctoolslib/frs Examples_EDMA_C6678 5.9   )运行示例项目exTIETB-EDMA_C6678。

它运行良好,但fopen()不起作用(文件描述符=0), 尽管控制台上的printf工作正常,我认为CIO是正确的。

我的问题可能是什么?

感谢您的提前参与,

Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱昂

    返回零的fopen()可能表示一系列问题,从无法访问文件到堆不足。

    我会仔细检查目标文件/目录(默认设置为C:\temp),看看是否可以在那里创建文件。

    如果可以访问该位置,我将尝试增加项目中的堆。

    有关CIO操作的其他详细信息,请参见:
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题已解决。

    Leon。