This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CCS导入错误

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572136/ccs-cc3200-launchxl-ccs-importing-error

部件号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

从cc3200-SDK导入项目时,我遇到如下所示的错误。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    错误是指出示例项目是使用未安装的编译器版本(5.2)创建的。 请参阅以下链接,了解如何通过更新管理器获取:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是为了安装5.2 版本,我们尝试了该版本,但出现了相同的问题,无法继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Deval,

    安装最新版本的ARM编译器并查看其是否工作正常。 您使用的是什么版本的CCS。

    - kel